Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Grid-enSure™
Resiliência e estabilidade revolucionadas

Os novos desafios para os players de energia

As redes de energia do mundo estão evoluindo em um ritmo sem precedentes devido a mudanças no mix de geração, demanda de carga e ecossistema de energia. Sem as ações certas, a rede futura será mais complexa, mais fraca, menos controlável, mais descentralizada,
e menos resiliente
Fraqueza da rede
O aumento das fontes de energia renováveis distribuídas descentralizou a produção de energia. Essa mudança é essencial para a sustentabilidade, mas também requer ajustes significativos na gestão da rede.
Descentralização da rede
A descentralização da rede e a integração de diversas fontes de energia exigem sistemas de controle sofisticados capazes de responder à demanda ativa.
Falta de resiliência e estabilidade da rede
Há uma necessidade crescente de tecnologias que forneçam inércia sintética, suporte de energia reativa e controles de rede avançados para apoiar a estabilidade da rede.

O que é o Grid-enSure™?

O Grid-enSure™ é um portfólio totalmente integrado que compreende as melhores soluções da Hitachi Energy, presentes e futuras, com base em eletrônica de potência e sistemas de controle avançados. Projetado para aumentar a flexibilidade, resiliência e estabilidade da rede

Soluções à prova de obsolescência disponíveis hoje

O portfólio Grid-enSure™ abrange tecnologias de ponta de compensador estático de reativo (STATCOM - Static Synchronous Compensator), corrente contínua de alta tensão (HVDC - High Voltage Direct Current), conversor de frequência estática (SFC - Static Frequency Converter) e soluções de armazenamento de energia (ESS - Energy Storage Solutions) para fornecer funcionalidades à prova de obsolescência, como suporte rápido de tensão e frequência, inércia sintética, contribuição de corrente de falta e suporte de força do sistema. A tecnologia é a chave para a evolução dos sistemas de energia e as soluções baseadas em eletrônica de potência são estratégicas para permitir a integração em massa de energias renováveis e utilizar a rede em todo o seu potencial.

STATCOM

Fornece suporte de tensão dinâmica e compensação de potência reativa para melhorar a estabilidade e a eficiência da rede.

SFC

Garante conversão de frequência estável para várias aplicações de rede, suportando integração perfeita de diversas fontes de energia.

HVDC

Possibilite a transmissão de energia de alta eficiência e longa distância, facilitando a integração de fontes de energia renováveis e aumentando a confiabilidade da rede.

ESS

Ecossistema de inovação digital que permite o gerenciamento e a otimização de energia por meio de sistemas de armazenamento de bateria, recursos e serviços automatizados e digitais.

O que é único?

Principais benefícios para redefinir a resiliência e a estabilidade da rede

Descubra como o Grid-enSure oferece os elementos essenciais necessários para manter sua rede resiliente, estável e flexível, garantindo fonte de alimentação confiável e desempenho máximo.
Aumento da confiabilidade do fornecimento
Fortalecimento da resiliência da rede
Mantém o controle de uma rede sujeita a constantes mudanças
Impulsionamento da integração de energia renovável
Aumento da transferência de energia e liberação de capacidade

A eletrônica de potência é baseada na mais recente tecnologia de semicondutores e permite a conversão e controle rápidos e seguros dos fluxos de energia

Densidade de alta potência

A última geração de semicondutores é capaz de transportar 20% de corrente a mais. O aumento na densidade de potência se traduz em maior eficiência operacional, menor espaço físico e maior confiabilidade.

+20%

mais atual
Aumenta a integração de energia renovável
Aumenta a transferência de energia e a liberação de capacidade

Maior frequência de comutação

A maior frequência de comutação dos semicondutores (x10 – x100) reduz o enfraquecimento de harmônicos na rede, reduzindo assim a necessidade de filtros em aplicações de baixa potência (ou seja, eMobility).

Frequência de comutação 10x-100x maior dos semicondutores
Reduz as perdas de energia
Aumenta a confiabilidade
de fornecimento

Histórias de sucesso dos clientes

TransnetBW, Alemanha

TransnetBW, Alemanha

O projeto TransnetBW Alemanha melhora a qualidade da energia para 11 milhões de pessoas usando o inovador SVC Light® STATCOM e um sistema de armazenamento de 150 MW, reduzindo significativamente as emissões de CO2 e melhorando a estabilidade e a eficiência da rede.

Veja a história de sucesso deste cliente

Caithness-Moray Shetland 
Link HVDC, Reino Unido

Caithness-Moray Shetland 
Link HVDC, Reino Unido

O projeto HVDC Links in Scotland fortaleceu a rede de energia integrando energia renovável e ligando Shetland ao sistema de transmissão do Reino Unido, usando a avançada tecnologia HVDC Light® para melhorar a estabilidade da rede e reduzir as emissões.

Veja a história de sucesso deste cliente

+20% de corrente com semicondutores do mesmo tamanho, em todo o mundo

+20% de corrente com semicondutores do mesmo tamanho, em todo o mundo

A nova geração de semicondutores Hitachi Grid enSure oferece um aumento de 20% na capacidade atual sem aumentar o tamanho, melhorando a eficiência operacional e a densidade de potência.

Veja a história de sucesso deste cliente

Estamos prontos. Você está?

Hoje, já podemos enfrentar os desafios do futuro sistema de energia e torná-lo mais sustentável, flexível, confiável e seguro.