A Hitachi Energy, líder mundial em tecnologia que promove um futuro energético sustentável para todos, lança hoje a nova geração do TXpert Hub, parte de seu ecossistema para a digitalização de transformadores.
O TXpert Hub permite o monitoramento de transformadores por meio da agregação, armazenamento e análise das informações recebidas de sensores digitais. Ele foi desenvolvido a partir da sólida base de inovação pioneira da Hitachi Energy, que atua neste campo há mais de 30 anos, e foi concebido para simplificar a digitalização de qualquer transformador, oferecendo maior conectividade e segurança de dados.
"A eletricidade será a espinha dorsal de todo sistema de energia impulsionado pela transição energética, o que irá transformar as redes elétricas em sistemas complexos. A digitalização é a única forma de administrar essa complexidade, a fim de proporcionar a visibilidade e a agilidade necessárias para permitir uma tomada de decisão rápida e orientada por dados", disse Bruno Melles, Diretor Geral do Negócio de Transformadores da Hitachi Energy. "A digitalização dos transformadores está se tornando crucial, devido ao seu papel central em permitir redes elétricas eficientes, confiáveis e seguras, gerenciando a qualidade de energia e o controle de fluxo para atender às necessidades de hoje e de amanhã".
Nova geração do TXpert Hub: digitalização para todo transformador
A nova geração do TXpert Hub, alimentado pela mais recente tecnologia CoreTec, foi construída desde o início para facilitar a digitalização de transformadores, com foco em:
- Incorporar a experiência operacional dos usuários de versões anteriores do sistema.
- Aplicar as mais recentes tecnologias em comunicações e segurança de dados.
- Disponibilizar “retrofits” customizados.
O TXpert atualiza e aprimora os transformadores, permitindo conectar e integrar todos os dados relevantes coletados de muitos dispositivos, com o objetivo de proporcionar um impacto significativo e uma digitalização real. Ele torna a digitalização dos transformadores mais fácil, mais eficaz e mais segura. Seja qual for o tipo de transformador – velho, novo, refrigerado a seco ou por líquido, de transmissão ou de distribuição – o ecossistema TXpert é aplicável a ele. Com sua sólida base construída sobre o conhecimento e inteligência acumuladas na fabricação e na manutenção de milhares de transformadores, o ecossistema TXpert fornece insights acionáveis, orientados por dados, com um impacto real na redução de custos, otimizando as operações, prolongando a expectativa de vida útil, melhorando assim ainda mais seu desempenho ambiental.
Notas do fabricante
Sobre o ecossistema TXpert para a digitalização de transformadores
O TXpert é um ecossistema aberto, escalável e não vinculado a fabricantes, oferecido pela Hitachi Energy para a digitalização de transformadores. Foi projetado para impulsionar a racionalidade e permitir tomada de decisões baseadas em dados na operação e manutenção de transformadores.
É um sistema completo – equipamentos, software, serviços e soluções – que funciona em conjunto e tem a capacidade de se integrar com equipamentos digitais novos e já existentes de outros fabricantes.
Abrangendo todos os tipos de transformadores -- novos ou remanescentes, de distribuição, a seco e de potência -- o Ecossistema TXpert inclui:
- Sensores digitais TXpert-Ready: tais como de temperatura, DGA, buchas, entre outros, incluindo uma extensa lista de sensores de terceiros TXpert Ready certificados.
- Sistema de monitoramento TXpert Hub: acionado pelo CoreTec. O TXpert Hub fornece visualização de dados no nível de ativos, atuando como um “cão de guarda” e fornecendo interface para todos os dados sensoriais.
- Software de Gestão de Desempenho de Ativos: na nuvem, Edge ou Premise, que coleta os dados para obter insights acionáveis.
- TXpert serviços avançados: para ter mais conhecimentos especializados e ajudá-lo a agir instantaneamente.
A solução TXpert fornece inteligência acionável, que aumenta o capital e o valor operacional, otimizando as operações, ampliando a expectativa de vida e melhorando o desempenho ambiental, reduzindo riscos e custos por meio de manutenção preditiva e gerenciamento inteligente de ativos.
A inteligência acionável fornecida pela TXpert ajuda a obter um retorno quantificável sobre o investimento por meio do seguinte:
- Otimização: reduzir custos, maximizar a vida útil, a produtividade e o tempo de atividade. Habilitação de ferramentas para o gerenciamento de mudanças, operações mais eficientes ou sobrecargas seletivas.
- Prever: permitir operações contínuas, confiabilidade, segurança, monitorar e quantificar riscos.
- Plano: utilização dos ativos e gestão da manutenção.
- Prevenir: economia por meio de manutenção baseada em condições reais em vez de manutenção baseada em tempo.