Hitachi Energy hydro storage plant in Europe

Hitachi Energy presenta una soluzione pionieristica per un impianto di accumulo idroelettrico con pompaggio in Europa

Features | Zurich, Switzerland | 09.02.2023 | 3 min read

L'applicazione, prima al mondo, riduce al minimo le perdite di potenza, aumenta i ricavi e consente l'integrazione in rete di una maggiore quantità di energia solare ed eolica per un futuro energetico più sostenibile

Hitachi Energy ha completato e consegnato a VERBUND, il più grande generatore di energia elettrica austriaco, la prima soluzione al mondo di convertitore di frequenza statico (SFC) che utilizza la tecnologia modulare multilivello in un'applicazione di accumulo idroelettrico con pompaggio.   

Questa innovazione innovativa consente a VERBUND di ottimizzare il processo di pompaggio a Malta Oberstufe, un impianto di pompaggio appartenente al gruppo di produzione di energia elettrica di VERBUND Malta-Reisseck, con una potenza totale della turbina di 1.500 Megawatt.

La soluzione Hitachi Energy consente all'impianto di pompaggio, che ha 45 anni, di passare dalle due unità di pompaggio-turbina tradizionali a velocità fissa a un funzionamento a velocità variabile all'avanguardia. Invece di funzionare costantemente alla stessa velocità, le turbine di pompaggio regolano automaticamente la loro velocità in base alle condizioni della rete e ai livelli dell'acqua del serbatoio. Questo migliora notevolmente l'efficienza del processo di pompaggio.

La soluzione consente all'operatore della centrale di Malta-Oberstufe di partecipare attivamente al bilanciamento della rete elettrica austriaca. Inoltre, migliora l'integrazione di più energia verde, come quella eolica e solare, nella rete europea.

"Questa innovazione tecnologica è il risultato di una stretta e profonda collaborazione con VERBUND per migliorare le prestazioni e prolungare la vita operativa di uno dei suoi impianti più importanti", ha dichiarato Marco Berardi, responsabile del gruppo di prodotti globali Grid & Power Quality Solutions di Hitachi Energy. "Rendendo l'impianto più efficiente e stabilizzando la rete elettrica, la nostra tecnologia unica e il nostro know-how applicativo fanno progredire il sistema energetico mondiale verso una maggiore sostenibilità, flessibilità e sicurezza."

"Le caratteristiche che contraddistinguono la soluzione Hitachi Energy sono le basse perdite, la robusta struttura modulare, i limitati requisiti di manutenzione e la durata", ha dichiarato Karl Zikulnig, responsabile del dipartimento di ingegneria elettrica di VERBUND. "Anche la sua ridondanza intrinseca è fondamentale: abbiamo bisogno di affidabilità e disponibilità eccezionali, poiché l'impianto è inaccessibile durante le forti nevicate invernali."

Hitachi Energy innova soluzioni di convertitori di frequenza statici da oltre 40 anni. I convertitori di frequenza statici hanno la capacità unica di controllare la tensione, la frequenza e il flusso di energia. Questa tecnologia li rende fondamentali per diverse applicazioni energetiche, in particolare per il trasporto ferroviario, le interconnessioni di rete, il trasporto da terra a nave e lo stoccaggio idroelettrico con pompaggio. Gli SFC si basano sui semiconduttori di potenza ad alte prestazioni di Hitachi Energy, che sono parte integrante di molte tecnologie energetiche di Hitachi Energy, tra cui la corrente continua ad alta tensione (HVDC) e i sistemi di trasmissione flessibili in corrente alternata (FACTS).

 

Nota dell'editore

Che cos'è lo stoccaggio idroelettrico con pompaggio?

Nell'accumulo idroelettrico con pompaggio, l'acqua viene pompata da un serbatoio a un secondo serbatoio a un'altezza maggiore. Quando la rete elettrica richiede più energia, spesso nei periodi di picco, l'acqua viene rilasciata dal serbatoio superiore. Scende a velocità sostenuta verso l'impianto di pompaggio, dove la forza dell'acqua fa girare le turbine e genera elettricità, che viene immessa nella rete. Il processo viene quindi ripetuto.

Sito web di SFC Hydro >

Get to know more

Tutte le news