3 min read
SEV e le Isole Faroe registrano notevoli guadagni in termini di energia sostenibile grazie alla collaborazione con Hitachi Energy
SEV è l'azienda di servizi pubblici delle isole Fær Øer responsabile del raggiungimento della scadenza della sostenibilità, pur continuando a fornire energia a tutti gli abitanti dell'arcipelago, 24 ore al giorno. Di fronte alla sfida di approvvigionarsi di elettricità affidabile e di alta qualità, integrando al contempo più fonti rinnovabili e salvaguardando la sicurezza energetica, SEV ha stretto una partnership con Hitachi Energy.
Come raggiungere un audace obiettivo di energia sostenibile
Hákun Djurhuus, amministratore delegato di SEV, ha spiegato così l'audace obiettivo energetico di SEV: "Come ci liberiamo dal petrolio e come riusciremo a fornire elettricità sicura e stabile basata sulle risorse delle isole Faroe entro il 2030? Non possiamo guardare agli altri per trovare soluzioni da copiare, dobbiamo trovare le nostre soluzioni e adattarle alle nostre risorse naturali. Questa è la nostra sfida".
Per affrontare questa sfida, l'azienda di servizi pubblici delle Fær Øer ha installato il sistema di accumulo dell'energia a batteria (BESS) Hitachi Energy e-meshTM PowerStoreTM, una batteria da 6,25 MW / 7,45 MWh che fornisce un backup completo al parco eolico di Porkeri sull'isola più meridionale dell'arcipelago, Suðuroy. L'impianto BESS di Hitachi Energy è il più grande del suo genere nelle Isole Faroe e il suo successo ha assicurato che non sarà l'ultimo.
Risultati reali
La SEV ha registrato miglioramenti significativi nella disponibilità e nella qualità dell'energia dopo la messa in funzione del BESS:
- Anche le variazioni di frequenza sono migliorate in modo significativo.
- L'utilizzo del vento è passato dal 38% al 77% nei primi 3 mesi di funzionamento del BESS.
- Anche con più giorni di generazione basata solo su inverter (eolico e fotovoltaico), SEV ha avuto diversi giorni con il 100% di generazione di energia sostenibile su Suðuroy. Questo numero continua a crescere.
- La capacità di accumulo ha permesso a SEV di mettere temporaneamente fuori linea la centrale termica di Suðuroy e di ridurre le emissioni derivanti dalla produzione di gasolio termico, alimentando l'isola solo con energia derivata da un mix di fonti rinnovabili che includono vento, idroelettrico e solare.
SEV ha in programma l'integrazione di altri impianti BESS nel Paese per supportare l'integrazione di più tipi di fonti di energia rinnovabile nella sua rete e ottenere un maggiore utilizzo con l'immagazzinamento e l'accesso all'elettricità.
Automazione e digitalizzazione: Componenti fondamentali per un maggiore utilizzo degli asset
Anche l'automazione e i servizi digitali assumeranno una maggiore importanza con l'evoluzione e l'espansione delle installazioni di BESS e l'integrazione di vari asset energetici sostenibili. Le soluzioni Hitachi Energy, come e-mesh EMS e SCADA, consentono al personale di gestire i vari asset energetici in modo più semplice, intelligente ed efficiente.
Senza dubbio il mondo continuerà a tenere conto di SEV e delle Isole Faroe, che raggiungono l'autonomia energetica attraverso la collaborazione globale e guidano il mondo nell'adozione di energia completamente sostenibile.
Hitachi Energy è orgogliosa di lavorare con clienti come SEV per guidare l'evoluzione della rete stessa. Forte di oltre trent'anni di innovazione e leadership nel settore dell'accumulo di energia e delle microgrid, l'azienda ha fornito elettricità a comunità che un tempo guardavano all'energia affidabile come a un sogno lontano. E siamo solo all'inizio. Il nostro obiettivo per i prossimi 30 anni è quello di portare l'elettricità agli altri 940 milioni di persone che ancora non vi hanno accesso in tutto il mondo e di creare una rete elettrica sostenibile, flessibile e sicura per promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti.