4 min read
Hitachi Energy fornisce una connettività altamente sicura e sempre attiva per consentire la modernizzazione della rete e le applicazioni avanzate delle smart city
Hitachi Energy ha presentato oggi il router cellulare TRO610, che fornisce comunicazioni e cybersicurezza all'avanguardia, costruito appositamente per supportare le applicazioni industriali dell'Internet delle cose (IIoT) per le utility, le città intelligenti, il settore petrolifero e del gas, la produzione e le attività minerarie. Il TRO610 fa parte del portafoglio di prodotti per le comunicazioni wireless di Hitachi Energy ad alta disponibilità, alta affidabilità, alto throughput e bassa latenza per proteggere in futuro le operazioni industriali e di pubblica utilità mission-critical.
Man mano che i dispositivi di campo intelligenti si diffondono nelle reti di distribuzione dell'energia, il TRO610 garantisce una maggiore efficienza consentendo una più ampia varietà di applicazioni di edge computing. Grazie a funzionalità avanzate come l'edge computing e le molteplici opzioni di connettività sicura, il TRO610 pone le basi per la modernizzazione della rete e per le applicazioni future.
"Le opzioni di connettività avanzate rivestono un ruolo importante in quanto le utility e le industrie adottano sempre più spesso soluzioni tecnologiche on-premise o tramite cloud per digitalizzare e migliorare le operazioni in modo sostenibile per l'ambiente", ha dichiarato Massimo Danieli, Managing Director della business unit Grid Automation di Hitachi Energy. E ha aggiunto: "Il TRO610 aumenta la visibilità degli asset e delle applicazioni sul campo, consentendo una maggiore stabilità della rete, nuovi servizi ai clienti e una riduzione del costo totale di proprietà".
"Il fattore di forma compatto e robusto del TRO610 consente di comunicare con un'ampia gamma di servizi 'smart city' esistenti e futuri, tra cui i trasporti, la gestione dell'acqua e delle acque reflue, la trasmissione e la distribuzione dell'energia", ha dichiarato Jim Frazer, vicepresidente del settore Smart Cities di ARC Advisory Group, società leader nella ricerca e consulenza tecnologica.E ha aggiunto: "La capacità di calcolo edge del TRO610, la cybersicurezza all'avanguardia, l'opzione di connettività Bluetooth®, la conformità agli standard industriali e la connettività cellulare sempre attiva lo rendono ideale per le applicazioni degli enti pubblici e per gli ecosistemi di produzione di servizi, petrolchimici e discreti".
Il TRO610 è un router economico e di piccolo formato, resistente per le operazioni in ambienti difficili. Offre una piattaforma di edge-computing per ospitare applicazioni personalizzate e un'opzione Bluetooth per la connettività dei dati dei sensori.
In linea con le specifiche 3GPP1 (3rd Generation Partnership Project), il TRO610 funziona su reti cellulari 3G, 4G e 5G sia pubbliche che private su diverse frequenze, tra cui CBRS (Citizens Broadband Radio Service), AnterixTM, 410Mz e 450MHz. Il dispositivo è ideale per le applicazioni di pubblica utilità, in particolare per le reti di distribuzione dell'energia, grazie alla conformità e alla certificazione per gli standard IEEE 1613 e IEC 61850.
Il TRO610 può essere facilmente gestito attraverso il sistema unificato di gestione e monitoraggio della rete Supros di Hitachi Energy. Supros semplifica l'installazione con l'impiego di dispositivi wireless e unità terminali remote (RTU) e supporta gli aggiornamenti del firmware over-the-air.
Il TRO610 supporta una serie di applicazioni moderne per le smart city, come le stazioni di ricarica EV, il monitoraggio della salute ambientale, la gestione del traffico e la sicurezza pubblica. Per le aziende elettriche, il TRO610 completa le soluzioni di Hitachi Energy per il monitoraggio delle batterie di accumulo, degli interruttori, dei richiuditori, dei monitoraggi di tensione e delle sottostazioni secondarie. Fornisce una connettività cellulare sempre attiva alle reti field area (FAN) che sono alla base delle applicazioni di gestione dell'energia e delle operazioni della rete di distribuzione delle utility.
In settori come quello petrolifero e minerario, il TRO610 consente il monitoraggio remoto di beni come teste di pozzo, serbatoi di stoccaggio, infrastrutture di condutture, sensori, veicoli minerari e altri mezzi di trasporto senza equipaggio in aree rurali e remote in condizioni difficili.
Il portafoglio wireless della serie TRO600 di Tropos comprende una gamma di prodotti che offrono le migliori tecnologie cellulari e mesh a banda larga autorigeneranti. Tra questi c'è il router ibrido TRO620 che combina la tecnologia di comunicazione cellulare con la funzionalità mesh a banda larga brevettata da Hitachi Energy e la capacità di calcolo edge.
Note per i redattori:
Il 3rd Generation Partnership Project (3GPP) è un termine che racchiude una serie di organizzazioni di standard che sviluppano protocolli per le telecomunicazioni mobili.
Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 40.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.