Nachhaltiger Bergbau spielt eine wesentliche Rolle für die klimaneutrale Gesellschaft
Hitachi Energy unterstützt Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), ein etabliertes, weltweit tätiges Bergbauunternehmen mit Sitz in Kiruna, Schweden, bei der Verwirklichung seiner Vision, führend bei der Transformation des Bergbaus in Richtung einer nachhaltigen Zukunft zu sein. Mit Hilfe der strategischen Analyse- und Modellierungsfähigkeiten von Power Consulting kann LKAB sein Ziel eines klimaneutralen Unternehmens bis 2045 erreichen. Gemeinsam schaffen wir eine bessere Zukunft für zukünftige Generationen.
Anschluss des weltweit größten Offshore-Windparks zur Versorgung von sechs Millionen Haushalten in Großbritannien
Die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstechnologie (HGÜ) von Hitachi Energy wird es SSE Renewables und seinen Partnern ermöglichen, Energie aus dem Windpark Dogger Bank, dem weltweit größten Offshore-Windpark, zu übertragen. Nach seiner Fertigstellung wird der Windpark Dogger Bank an das britische Stromnetz angeschlossen und kann den dort erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien an 6 Millionen britische Haushalte übertragen. Der Offshore-Windpark Dogger Bank ist eine Joint -Venture-Partnerschaft zwischen SSE Renewables, Equinor und Plenitude
Unsere Mitarbeiter und Technologien hinter der Energiewende
Seit mehr als einem Jahrhundert sind viele der Transformatorenwerke von Hitachi Energy weltweit ein fester Bestandteil des Lebens der Menschen. Einer dieser Orte ist Ludvika, eine idyllische Stadt inmitten unberührter Wälder und Seen in Schweden, in der einige der größten Transformatoren der Welt hergestellt werden. Hinter den Transformatoren stehen unsere hochqualifizierten und leidenschaftlichen Mitarbeiter, die weiterhin mit großer Sorgfalt maßgeschneiderte Transformatoren handwerklich herstellen. Unsere reiche Geschichte und die tiefe Verbundenheit mit dieser kleinen Stadt haben dazu geführt, dass Familien seit Jahrzehnten und über Generationen hinweg gemeinsam mit uns an einer nachhaltigen Energiezukunft arbeiten.
Bekämpfung von Waldbränden durch Innovation in Australien
Im australischen Bundesstaat Victoria spielte Hitachi Energy eine wichtige Rolle beim Aufbau eines klimaresistenten und zuverlässigen Stromnetzes, das die Waldbrandgefahr in der Region wirksam eindämmt. Die Spark Prevention Unit ist eine innovative Technologie, die Funken oder Lichtbögen an Überspannungsableitern verhindert und damit Brände schon vor ihrem Ausbruch unterbindet. Das widerstandsfähige Netz von Victoria dient nicht nur dem Brandschutz, sondern schützt auch Gemeinden, Wildtiere und die Umwelt.
Die Lebensqualität in den Städten der Zukunft
Die einzigartige Schnellladetechnologie Grid-eMotion™ Flash von Hitachi Energy unterstützt die Stadt Nantes, Frankreich, beim Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität. Grid-eMotion Flash ermöglicht es dem Busbetreiber Semitan, seine E-Busse an Haltestellen in Sekundenschnelle aufzuladen. Darüber hinaus erhöht die geringere Größe der Batterien die Fahrgastkapazität. Dank dieser Lösung genießen die Fahrgäste nun eine sauberere, leisere und reibungslosere Fahrt.
Resilienz in einem abgelegenen Fischerdorf
In Cordova, Alaska, haben wir dazu beigetragen, ein Mikronetz aufzubauen, das die Nutzung erneuerbarer Energien aus verschiedenen Quellen unterstützt. Dies ermöglicht es der Gemeinde, ihre Abhängigkeit von Diesel zu reduzieren.