Entente de partenariat avec RelCare
RelCare

La nouvelle façon de maîtriser l’entretien.

La nouvelle façon de maîtriser l’entretien

RelCare est un accord de partenariat numérique ouvert et transparent qui regroupe un logiciel de gestion des actifs et l’expertise d’Hitachi Energy.
Il permet aux gestionnaires d’actifs et de&systèmes d’exploitation d’optimiser de manière fiable et rentable la performance du système et de protéger les actifs énergétiques essentiels.
Nous partageons la responsabilité avec nos clients grâce à un accès conjoint à une plateforme numérique conviviale qui peut surveiller à distance la maintenance de vos actifs.
Ensemble, nous pouvons prendre des décisions rapides et fondées sur les données en temps réel.

Un partenariat personnalisé et à long terme qui renforce la fiabilité du système et le rendement financier.

Accélérateur numérique
RelCare a été conçu par des experts en sous-stations pour les équipes d’exploitation et d’entretien des sous-stations afin d’assurer la disponibilité, la sécurité et la compétitivité des actifs énergétiques essentiels. 
Expert par nature
RelCare permet une maintenance numérique plus mince et plus intelligente, ce qui entraîne des rendements plus élevés des actifs en optimisant les coûts et en augmentant la fiabilité. 
Grille fiable
Nos experts recueillent et analysent constamment des données pour fournir des informations exploitables, précises et accessibles.
Modèle d’affaires sur mesure
RelCare est offert en plusieurs modèles d’affaires flexibles qui peuvent être adaptés à l’expérience et aux besoins de chaque client. 

Le processus de gestion de l’entretien intégré en quatre étapes de RelCare constitue le cadre d’une solution de service qui favorise le rendement, la productivité, la durabilité et la sécurité à chaque étape du cycle de vie des opérations.

Surveillance des risques
Le processus de surveillance des risques de bout en bout est au cœur de RelCare, ce qui en fait notre toute première étape. Notre plateforme tire parti des modèles de performance des actifs et des données récupérées lors de l’exécution de l’entretien préventif et des inspections, pour recueillir des informations détaillées sur l’état de tous les actifs de sous-station. 
Ingénierie de l’entretien
Hitachi Énergie applique ensuite son savoir-faire d’ingénierie mondial accumulé pour concevoir des politiques d’entretien personnalisées qui maximisent la fiabilité de votre système. Contrairement aux ententes de service classiques, notre mission ne prend pas fin une fois le programme d’entretien défini. Nous offrons une valeur unique pendant toute la durée de la mission, avec des intrants, y compris, mais sans s’y limiter : le raffinement du programme en fonction du risque en évolution, la proposition de tâches irrégulières, la définition de politiques d’entretien avancées, la production de rapports sur le rendement de la sous-station et bien plus encore. 
Planification et optimisation de l’entretien
À ce stade, Hitachi Énergie effectue un exercice d’optimisation de l’entretien qui tient compte de facteurs tels que le potentiel d’atténuation des risques, les contraintes budgétaires et de ressources, et le temps d’arrêt disponible. Les décisions fondées sur les données garantissent que les tâches optimales sont soumises à la planification et à l’exécution et que les équipes de maintenance se concentrent sur les problèmes les plus crédibles. 
Exécution de la maintenance
Peu importe qui exécute l’entretien, Hitachi Énergie habilite le savoir-faire de classe mondiale et la répétabilité des tâches d’entretien pour assurer la sécurité et un rapport de première réparation élevé. RelCare fournit des informations numériques pour se préparer à l’exécution détaillée de la tâche avant de se rendre sur le site, qu’il s’agisse d’examiner les énoncés de méthode de travail sécuritaire ou d’énumérer les exigences relatives à l’équipement de protection individuelle ou aux pièces de rechange. L’application mobile de RelCare est liée à la plateforme et garantit que les normes de sécurité sont respectées et que chaque tâche est exécutée conformément aux procédures et à la piste de vérification. 

Le partenariat
Offrant une modularité qui répond à vos besoins

Ressources

Vidéo RelCare
Brochure RelCare

Hitachi Énergie est le plus grand constructeur de réseaux électriques au monde avec plus de 100 ans d’expertise dans le domaine de classe mondiale. Notre connaissance de la conception et de la fabrication de systèmes et d’actifs électriques fait partie intégrante du partenariat RelCare.

RelCare | Événement client numérique

Au cours de cet événement virtuel en direct, nous serons rejoints par les meilleurs experts d'Hitachi Énergie qui découvriront comment RelCare permettra aux gestionnaires de 0&M d'améliorer la fiabilité, la durabilité et l'efficacité de leur réseau.

Hitachi Énergie a obtenu un contrat de trois ans de l’Autorité d’interconnexion du Conseil de coopération du Golfe pour la nouvelle solution RelCare
Hitachi Énergie soutient la résilience du réseau et la croissance de l’énergie renouvelable en Italie

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.