Tecnologie innovative

Spirito pionieristico e impegno per un’innovazione mirata

Siamo leader tecnologici all’avanguardia nell’evoluzione del sistema energetico mondiale futuro. Le nostre tecnologie pionieristiche contribuiscono ad agevolare l’accesso a un’energia economica, affidabile e sostenibile, fondamentale per la prosperità e il progresso della società. Si evolvono anche le esigenze e gli stili di vita dei consumatori e le nostre tecnologie orientate al futuro contribuiscono a rendere il sistema energetico più resiliente, sicuro e protetto.

L’elettricità sarà la spina dorsale dell’intero sistema energetico pertanto collaboriamo con clienti e partner per creare soluzioni che contribuiscono ad accelerare la transizione energetica. I clienti contano sulle nostre tecnologie per integrare volumi enormi di energia rinnovabile nelle reti mondiali e gestire livelli di complessità sempre maggiori; inoltre le nostre tecnologie sono fondamentali per l’elettrificazione dei settori dei trasporti, dell’industria e della vita intelligente.

Riconosciuti da oltre un secolo come leader pionieristici, adottiamo un approccio volto ad anticipare e prevedere le esigenze future per garantire che i clienti raggiungano i propri obiettivi. Crediamo che diversità e collaborazione siano sinonimo di grande innovazione. Nella nostra corsa verso un futuro a zero emissioni, i nostri team sono alla continua ricerca di innovazione e sono fonte di ispirazione ad agire per fornire valore economico, ambientale e sociale per un impatto generazionale.

Stiamo risolvendo un problema sociale fondamentale: portare energia accessibile, affidabile e sostenibile alle persone.

Gerhard Salge, Chief Technology Officer

Tecnologie da record

Interconnessione HVDC Nordlink

Realizzazione dello scambio di energia rinnovabile tra Norvegia e Germania con l’interconnettore internazionale più lungo del mondo per convertitore a tensione impressa HVDC.

Parco eolico Dogger Bank

Collegamento del parco eolico offshore più grande al mondo a 6 milioni di abitazioni nel Regno Unito, utilizzando corrente continua ad alta tensione (HVDC).

Azienda di trasmissione elettrica dell’Oman (OETC)

Una delle prime reti di comunicazione del settore di pubblica utilità ad essere basata sulla crittografia end-to-end Quantum-Safe per la sicurezza informatica.

Cooperativa elettrica di Cordova

A Cordova, in Alaska, si va verso l’autonomia energetica con una soluzione di microrete ibrida che utilizza fonti rinnovabili e un sistema di accumulo dell’energia a batterie (BESS).

Collegamento UHVDC Changji-Guquan

Allacciamento della rete cinese per portare energia pulita a 12 milioni di persone utilizzando il trasformatore di conversione UHVDC più potente al mondo: 1.100 kV.

Collegamento UHVDC Agra Nord-Est

Trasferimento di energia idroelettrica pulita a 90 milioni di persone in India con il primo collegamento di trasmissione multi-terminale UHVDC (800 kV).

Sottostazione GIS

Nel cuore di Zurigo ha avuto luogo la prima installazione di un quadro elettrico isolato in gas (GIS) ad alta tensione con una miscela di gas eco-efficiente.

Linea di trasmissione del progetto Sutong

Trasferimento di energia dalla Cina occidentale a quella orientale utilizzando la prima linea UHV al mondo isolata in gas (GIL) sotto il fiume Yangtze.

Operazioni SIMCOA

Miglioramento della sicurezza delle persone e dell’ambiente con il primo servizio al mondo di ispezione robotica interna dei trasformatori di potenza in Australia. 

Topacio, Guinea Equatoriale

Abbiamo introdotto il primo trasformatore sottomarino commerciale al mondo, per il trasferimento dell’energia, operativo dal 1999.

 Hitachi Energy Case Studies

Storie di successo dei clienti

Scopri di più su come Hitachi Energy collabora con clienti e partner per fornire soluzioni flessibili, efficienti e sostenibili in tutto il sistema energetico.

Ultime notizie sulle nostre tecnologie all’avanguardia

Tradizione e approccio innovativo