Selecciona tu región e idioma

Menú

Estágio em Processos de Melhoria Contínua - Blumenau-SC

Diversidade + colaboração = grande inovação

Na Hitachi Energy, vivemos de acordo com essa equação poderosa.

Junto com clientes e parceiros, estamos promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Só reconheceremos esse futuro quando todos tiverem um lugar à mesa em uma cultura inclusiva e colaborativa.
 

É por isso que criamos o Diversity 360.

Principais responsabilidades:

  • Monitorar as atividades da linha de montagem e fabricação da empresa, apoiando as Montadoras no atendimento às especificações do projeto.
  • Participar do desenvolvimento de ferramenta de gestão de produção, com contato com a fábrica, liderança, realizando acompanhamento de metas e indicadores
  • Participar das atividades com o objetivo de completar o plano de produção de acordo com as instruções de trabalho e diretrizes recebidas, cumprindo todas as políticas da empresa.
  • Acompanhar em diversas atividades e etapas de montagem e desmontagem. Prestar suporte na área de produção, atendendo às demandas do Montador na execução de tarefas e observando rotinas de operação.
  • Cumprir os requisitos e procedimentos de qualidade e segurança no trabalho de acordo com as especificações existentes.

Para essa posição será necessário:

  • Cursar Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de processo, Engenharia mecânica, Engenharia eletrica, Engenharia de materiais e/ou administração, com previsão para se formar a partir de dezembro de 2025.
  • Conhecimentos prévio em Excel, incluindo VBA e linguagens básicas de programação como c++ (diferencial).
  • Possuir Inglês Intermediário (diferencial).

Ubicación Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo de empleo Part time
Experiencia Internship
Función laboral Production & Skilled Trades
Contrato Intern (Fixed Term) (Trainee)
Fecha de publicación 2024-10-02
Número de referencia R0062118

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.