Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features 10-02-2023

3 min read

Hitachi Energy and Power China collabora per promuovere la sostenibilità e raggiungere gli obiettivi di energia rinnovabile in Pakistan

Muzaffarabad, Pakistan - December 29, 2020: Patrind hydropower Project on Nelum Jehlum River
Hitachi Energy è stata scelta per la sua tecnologia GIS e GIL a livelli di altissima tensione, che comprende apparecchiature affidabili e progetti facili da gestire, per WAPDA, diga di Dasu.

L'Autorità pakistana per lo sviluppo dell'acqua e dell'energia (WAPDA) ha scelto Hitachi Energy per sfruttare le risorse idriche e idroelettriche del Paese nell'ambito della sua visione sostenibile. Costruita da WAPDA, la diga di Dasu è una grande diga idroelettrica a gravità sul fiume Indo ed è una componente chiave della Water Vision 2025.

Il progetto idroelettrico avrà una capacità installata totale di 4320 Megawatt di elettricità, che sarà completata in due fasi. La fase I ha una capacità di generazione di 2160 MW e contribuirà con oltre 12 miliardi di kWh all'anno, mentre la fase II fornirà altri 9 miliardi di kWh alla rete locale ogni anno1. Il progetto fornirà energia pulita e affidabile al Pakistan, contribuirà a soddisfare la domanda locale di energia, ottimizzerà la struttura energetica e fungerà da modello per altri Paesi che desiderano sfruttare il proprio potenziale idroelettrico.

"Siamo entusiasti di lavorare con WAPDA a questo progetto innovativo", ha dichiarato Najeeb Ahmad, amministratore delegato di Hitachi Energy Pakistan. "Sfruttare l'energia idroelettrica è un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile. Ci impegniamo ad aiutare il governo pakistano a raggiungere gli obiettivi di energia sostenibile che prevedono il 60% di energia da fonti rinnovabili, compreso l'idroelettrico, entro il 2030".

In base all'accordo con Power China, l'appaltatore EPC per la costruzione del progetto idroelettrico di Dasu, Hitachi Energy fornirà soluzioni affidabili da 800kV GIS (Gas Insulated Switchgear) e GIL (Gas Insulated Line) per la diga. Le tecnologie consentiranno a WAPDA di inviare energia idroelettrica pulita dalla stazione idroelettrica di Dasu alla rete della National Transmission and Dispatch Company (NTDC) del Pakistan. La tecnologia GIS e GIL da 800 kV di Hitachi Energy contribuirà alla trasmissione di energia idroelettrica pulita, affidabile e sicura attraverso la prima rete di trasmissione UHV da 765 kV di NTDC.

"Questo progetto testimonia il valore della collaborazione internazionale e il potere delle energie rinnovabili di migliorare le vite e le comunità. Siamo ansiosi di continuare a lavorare con WAPDA e altri partner per portare energia pulita e affidabile a un numero maggiore di persone in tutto il mondo", ha dichiarato Ahmad.

Il completamento del progetto Dasu Hydro è previsto per la fine del 2026. Hitachi Energy è stata scelta per la sua tecnologia GIS e GIL a livelli di altissima tensione, che comprende apparecchiature affidabili e progetti facili da maneggiare, oltre all'elevata sicurezza per il personale. L'azienda offre inoltre una soluzione unica per GIS e GIL dallo stesso impianto di fornitura e produzione.

L'Autorità pakistana per lo sviluppo dell'acqua e dell'energia ha sottolineato l'importanza di comprendere le esigenze del cliente finale, compresi i requisiti di sistema necessari per il progetto. La collaborazione con Hitachi Energy porterà energia idroelettrica affidabile e sostenibile alla popolazione del Pakistan.

Note:1. https://dasuhpp.com/portal_main/getAboutPage