Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features Zurich, Switzerland 13-02-2023

3 min read

La tecnologia innovativa di Hitachi Energy sostiene l'espansione della rete e lo sviluppo rurale dell'Egitto

La tecnologia innovativa di Hitachi Energy sostiene l'espansione della rete e lo sviluppo rurale dell'Egitto

Hitachi Energy, leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti, ha annunciato oggi di aver messo in servizio la sua soluzione all'avanguardia per la qualità dell'energia, SVC Light®, per migliorare la stabilità della rete ed espandere la capacità di trasmissione nell'area strategica di sviluppo di Owainat, nel sud-ovest dell'Egitto, dove le terre desertiche vengono recuperate per uso agricolo.

La soluzione - destinata all'Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), l'operatore di rete nazionale - fa anche parte del piano del governo per rendere il Paese un hub regionale per lo scambio di elettricità con l'Africa e l'Europa. Il progetto sostiene l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 delle Nazioni Unite, che prevede di garantire a tutte le persone l'accesso a un'energia economica, affidabile, sostenibile e moderna.

Hitachi Energy ha fornito una soluzione per la qualità dell'energia completamente ingegnerizzata, basata sulla tecnologia del compensatore statico sincrono (STATCOM) SVC Light, per espandere la capacità della rete e fornire più energia allo sviluppo rurale e a una popolazione in rapido aumento. La soluzione rafforza e stabilizza la rete elettrica fornendo una compensazione della potenza reattiva e un supporto dinamico della tensione per mantenere la rete stabile alla tensione richiesta.

"Siamo lieti di collaborare nuovamente con l'EETC e di realizzare questo progetto strategico che andrà a beneficio della società egiziana e farà progredire il sistema energetico mondiale verso una maggiore sostenibilità, flessibilità e sicurezza", ha dichiarato Mohamed Hosseiny, Country Managing Director, Egitto e Nord Africa, di Hitachi Energy. Con soluzioni avanzate e collaudate, aiutiamo i nostri clienti a superare la complessità, ad aumentare l'efficienza e ad accelerare il passaggio verso un futuro energetico a zero emissioni".

Il successo dell'attivazione dell'innovativo progetto STATCOM in Egitto è un risultato importante per il settore energetico egiziano", ha dichiarato Sabah Mashaly, presidente della Egyptian Electricity Transmission Company (EETC). "Si tratta di un passo avanti nel piano di sviluppo del Paese".

L'impegno di Hitachi Energy per la sostenibilità e l'innovazione è stato un fattore chiave per il successo del progetto STATCOM. La tecnologia avanzata dell'azienda ha contribuito ad aumentare l'efficienza della rete, riducendo le perdite di energia e risparmiando risorse. Ciò ha avuto un impatto positivo sull'ambiente e ha favorito la riduzione dell'impronta di carbonio.

Hitachi Energy è leader nel mercato e nella tecnologia delle connessioni alla rete e delle soluzioni per la qualità dell'energia, con oltre 15.000 installazioni in tutto il mondo. Recentemente, l'azienda ha lanciato la gamma Grid-eXpand™ di soluzioni modulari e prefabbricate per la connessione alla rete, che rendono più veloce, semplice ed efficiente l'espansione della capacità della rete elettrica e accelerano la transizione verso un sistema energetico più sostenibile.