1 min read
日立ABBパワーグリッド社が、シンガポール初のVPP向けに バッテリー蓄電ソリューションe-meshTM PowerStoreTMを提供
先進的なバッテリー蓄電ソリューションで、脱炭素化への取り組みを支援
日立ABBパワーグリッド社(CEO:Claudio Facchin(クラウディオ・ファキン))は、シンガポール共和国(以下、シンガポール)のエネルギー・都市開発事業者であるSembcorp Industries(セムコープ社)と南洋理工大学(NTU*1)エネルギー研究所から、同国初のバーチャルパワープラント(VPP*2)開発プロジェクトにおける蓄電ソリューションの提供元として選定されました。当社は、本ソリューションの提供を通じて、再生可能エネルギーの導入拡大を支援し、シンガポールの脱炭素化に向けた取り組みに貢献します。
シンガポールでは、脱炭素化への取り組みの一つとして、太陽光発電などの分散型エネルギー源の導入を拡大しており、系統の安定性を確保するため、分散型エネルギー源を調整・制御する必要性が高まっています。このようなニーズに対応するため、同国では、点在する分散型エネルギー源を高度に統合し、あたかも一つの電源のように制御・活用する技術であるVPPの開発プロジェクトが進められています。
本プロジェクトにおいて、当社は、累計500MWかつ200件以上のプロジェクトで導入実績を有する、バッテリー蓄電ソリューション「e-meshTM PowerStoreTM」を提供します。本ソリューションは、信頼性の高い電力供給、系統安定化、再生可能エネルギーの普及拡大をめざして開発された、ハードウェアシステムと高度なソフトウェア技術を組み合わせたソリューションです。分散型エネルギー源を監視・制御し、太陽光などの断続性による電力変動を低減することで需給バランスを調整、系統安定化を支援します。
日立ABBパワーグリッド社のシンガポールのカントリーマネージャーであるNirupa Chander(ニルパ・チャンダー)は、「シンガポールは世界でも有数の信頼性の高い電力ネットワークを有しています。本プロジェクトは、政府(EMA*3)、学界(NTU)、産業界(セムコープ社)、そして当社のようなテクノロジープロバイダーが協力して革新的なソリューションを提供することで、環境に優しい未来に向けたエネルギー転換の加速が可能であることを示す、素晴らしい例となるでしょう。」と述べています。
セムコープ社のChief Digital OfficerであるMatthew Friedman(マシュー・フリードマン)は、「プロジェクトを成功させるためには、適切な技術パートナーを選ぶことが非常に重要であり、電力業界のリーダーとして知られる日立ABBパワーグリッド社と協力できることを嬉しく思います。シンガポールの電力網にグリーンエネルギーを効率的に統合するためにはエネルギー貯蔵が不可欠であるため、同社の協力はVPPプロジェクトの重要なマイルストーンとなります。」と述べています。
NTUの研究担当役員であるLam Khin Yong(ラム・キンヨン)教授は、「シンガポールは将来のCO2排出基準を達成するために、人工知能やスマートなソリューションを用いながら、すべてのエネルギー源を効率的に調整・管理し、再生可能エネルギーを最大限に活用する必要があります。本プロジェクトは、これらの新しい技術の効率的なモデリングと革新的な特徴の検証を可能にする重要なプロジェクトです。」と述べています。
当社は、先進の技術でCO2の削減に向けた再生可能エネルギーのより一層の活用を支援し、お客さまの社会価値、環境価値、経済価値の向上に貢献します。
なお、本プロジェクトは、シンガポール政府のエネルギー市場監督庁(EMA)から資金提供を受けています。
* 1 NTU:Nanyang Technological University
* 2 VPP:Virtual Power Plant
* 3 EMA:シンガポール政府のエネルギー市場監督庁(Energy Market Authority)
■日立ABBパワーグリッド社について
日立ABBパワーグリッド社は、日立とABB社で合わせて約250年の歴史を持つグローバルテクノロジーリーダーであり、90カ国で約36,000人の従業員を擁しています。スイス・チューリッヒに本社を置き、エネルギー、インダストリー、インフラ産業のバリューチェーンに加えて、モビリティ、スマートシティ、蓄電やデータセンターなどの新分野にも事業を展開しています。日立ABBパワーグリッド社は、グローバルトップの導入実績やフットプリントを生かし、お客さまの社会的価値、環境価値、経済価値のバランスを向上させます。また、より強じん、よりスマート、よりクリーンなグリッドを実現するためのパートナーとして、革新的なデジタル技術により“Powering Good for Sustainable Energy”を実現していきます。
詳しくは、ウェブサイト(https://hitachienergy.com/jp/ja/)をご覧ください。
■日立グループ パワーグリッドポータルサイト
https://www.hitachi.co.jp/products/energy/pg/
Websites:
Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.