Carbon-neutral energy system

カーボンニュートラル

世界は今、緊急の課題である気候変動へのコミットメントと循環経済の実現が求められています。その鍵を握るのが「エネルギー転換」です。社会が持続可能なエネルギーへとシフトし、産業が急速に電化されていく中で、ひとつだけはっきりしていることは、電力がエネルギーシステム全体のバックボーンになるということです。 ​


日立エナジーは、国際連合の持続可能な開発目標(SDGs)を、持続可能な社会を実現するための重要な取り組みと位置づけています。当社は、顧客やパートナーとともに、エネルギー転換を加速させる重要な役割を担い、当社は、特に以下の12のSDGsに大きく貢献できると考えています。

​当社は、顧客やパートナーとともに、デジタルとエネルギーのプラットフォームを開発しています。カーボンニュートラルなエネルギーシステムへの移行に向けた変換に必要な複雑さと容量の課題を克服するにあたり顧客をサポートします。​ 

3つの構成要素

化石発電から再生可能エネルギーへの移行を加速

運輸、産業、建築セクターの電化の拡大

直接電化を補完する持続可能なエネルギーキャリア

早わかり

日立エナジーの専門家が全世界のエネルギーシステムの進化について分析した結果、地球全体での電気消費量は、現在のエネルギー需要全体の20%から2050年には40%以上に倍増することが分かっています。また、世界の特定の地域では、このレベルをはるかに超える電化が進むと考えられています。「カーボンニュートラルな世界は電気で実現する」というのが、すべての予測に共通する結論です。そして、次の4つの事実が明らかになっています。

世界の電化率はエネルギー需要全体の50%以上になる
High voltage, high speed road car track in the background of high voltage towers
全ての市場分野が電化に向けて転換している
エネルギー部門とのカップリングが有益である
電化がエネルギー効率を改善する

Perspectives(今後の展望)

今こそ、より緊密なコラボレーションと、持続可能なパートナーシップの構築が必要です。ここでは、カーボンニュートラルなエネルギーの未来に向けて私たちがどのように考え、意見を共有しているかについて、顧客、パートナー、そして当社の専門家から最近の考え抜かれた視点をご紹介します。

事例紹介

エネルギー転換を加速させるために、当社がどのようにサポートしているかについて、顧客の事例を紹介します。私たちは共に、カーボンニュートラルなエネルギーの未来と持続可能な社会に貢献しながら、彼らの成功を実現するのに役立つ柔軟なソリューションを共同で作成しています。
人里離れた漁村のレジリエンスを向上
日立エナジーは、アラスカ州コードバで、2か所の水力発電用ダムを含む、複数の供給源からの再生可能エネルギーの導入を支援するマイクログリッドの構築を支援しました。マイクログリッドには、コードバが水力発電の最大化を可能にする電池電力貯蔵システム(BESS)が含まれています。コードバのマイクログリッドは、地域がディーゼルへの依存を減らすのを助けるための重要なステップでした。

ケーススタディと顧客事例

エネルギー移行を通じて加速化を実現する方法について、お客様の声を聞く

あなたの業界が未来をどのように変えているかをご覧ください

当社は、手頃な価格で、信頼性が高く、持続可能なエネルギーを人々にもたらすという、根本的な社会問題を解決しています。顧客やパートナーと共に、エネルギーシステム全体のバックボーンを構築しています。カーボンニュートラルな未来により近づけてくれ、持続可能な社会に驚くべき価値をもたらす素晴らしい技術を考案し提供しています。

関連記事