Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Política de proteção a denunciantes


A política de proteção a denunciantes oferece proteção contra retaliação com relação a assuntos que representem ou possam suscitar uma violação das leis, regulamentações, regras, outros requisitos legais, uma política aplicável da Hitachi Energy, o Código de Conduta da Hitachi Energy ou qualquer código ético ou padrão aplicável do setor, desde que a reclamação seja feita:

  • De boa-fé e de maneira condizente com os valores da Hitachi Energy, particularmente o respeito pelos outros; e
  • Com base na crença do denunciante de que a conduta ou assunto que motivou a reclamação constitui ou pode constituir uma violação grave.

Nenhuma reclamação que satisfaça essas condições resultará em retaliação ou ameaça de retaliação contra o denunciante. Isso significa que a Hitachi Energy e seus diretores, executivos, funcionários e agentes não penalizarão, demitirão, rebaixarão, suspenderão, ameaçarão, assediarão, transferirão para uma tarefa ou unidade indesejável ou discriminarão (coletivamente, “retaliar” ou “retaliações”) nenhum denunciante por chamar a atenção com o intuito de suspender atos ilícitos ou antiéticos.

Qualquer ato de retaliação será, em si próprio, tratado pela Hitachi Energy como violação das suas políticas e poderá resultar em medida disciplinar, inclusive demissão. Essa proteção se estende também a qualquer pessoa que forneça informações em relação a uma investigação.