Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Grid-enSure™
Una nuova definizione della resilienza e della stabilità

Le nuove sfide per i protagonisti del settore energetico

Le reti energetiche mondiali si stanno evolvendo a un ritmo che non ha precedenti a causa dei cambiamenti nel mix energetico, nella domanda di carico e nell’ecosistema energetico. Se non si agisce in modo corretto, la rete futura sarà più complessa, più debole, meno controllabile, più decentralizzata
e meno resiliente
Debolezza della rete
L’aumento delle fonti di energia rinnovabile distribuite ha decentralizzato la produzione dell’energia. Questo cambiamento è essenziale per la sostenibilità, ma richiede anche modifiche significative nella gestione della rete.
Decentralizzazione della rete
La decentralizzazione della rete e l’integrazione di diverse fonti di energia richiedono sistemi di controllo sofisticati in grado di rispondere attivamente alla domanda.
Mancanza di resilienza e stabilità della rete
C’è una necessità crescente di tecnologie che forniscano inerzia sintetica, supporto di potenza reattiva e controlli avanzati della rete per supportare la stabilità della rete.

Che cos’è Grid-enSure™?

Grid-enSure™ è un portafoglio completamente integrato che comprende le soluzioni di qualità superiore di Hitachi Energy, presenti e future, basate sull’elettronica di potenza e su sistemi di controllo avanzati. Progettato per migliorare la flessibilità, la resilienza e la stabilità della rete

Soluzioni proiettate nel futuro disponibili oggi

Il portafoglio Grid-enSure™ comprende tecnologie all’avanguardia per compensatori statici di potenza reattiva (STATCOM), corrente continua ad alta tensione (HVDC), convertitori di frequenza statici (SFC) e soluzioni di accumulo dell’energia (ESS) per offrire funzionalità proiettate nel futuro come supporto rapido della tensione e della frequenza, inerzia sintetica, contributo alla corrente di guasto e supporto della forza del sistema. La tecnologia è fondamentale per l’evoluzione dei sistemi di alimentazione e le soluzioni basate sull’elettronica di alimentazione sono strategiche per consentire l’integrazione in massa delle energie rinnovabili e utilizzare il pieno potenziale della rete.

STATCOM

Offre un supporto dinamico della tensione e una compensazione della potenza reattiva per migliorare la stabilità e l’efficienza della rete.

convertitore di frequenza statico

Garantisce una conversione stabile della frequenza per varie applicazioni di rete, supportando l’integrazione perfetta di diverse fonti di energia.

HVDC

Consente una trasmissione dell’energia ad alta efficienza e a lunga distanza, facilitando l’integrazione di fonti di energia rinnovabile e migliorando l’affidabilità della rete.

ESS

Ecosistema di innovazione digitale che consente la gestione e l’ottimizzazione dell’energia attraverso i sistemi di accumulo delle batterie, funzionalità e servizi automatizzati e digitali.

Che cosa lo rende speciale?

Vantaggi chiave nella ridefinizione della resilienza e della stabilità della rete

Scopri come Grid-enSure offre gli elementi essenziali necessari affinché la rete sia sempre resiliente, stabile e flessibile, garantendo un’alimentazione affidabile e prestazioni ottimali.
Aumento dell’affidabilità della fornitura
Incremento della resilienza della rete
Pieno controllo di una rete in evoluzione
Potenziamento dell’integrazione delle energie rinnovabili
Aumento del trasferimento della potenza e sblocco della capacità

L’elettronica di potenza si basa sulla più recente tecnologia dei semiconduttori e consente la conversione e il controllo rapidi e sicuri dei flussi di energia

Densità di potenza elevata

L’ultima generazione di semiconduttori è in grado di trasportare il 20% di corrente in più. L’aumento della densità di potenza si traduce in una maggiore efficienza operativa, un ingombro ridotto e un aumento dell’affidabilità.

+20%

di corrente in più
Migliora l’integrazione delle energie rinnovabili
Aumenta il trasferimento della potenza e sblocca la capacità

Frequenza di commutazione maggiore

La frequenza di commutazione maggiore dei semiconduttori (x10 – x100) riduce lo smorzamento delle armoniche nella rete, creando pertanto una necessità minore di filtri nella applicazioni a bassa potenza (ad es. eMobility).

Frequenza di commutazione dei semiconduttori 10x-100x superiore
Riduce le perdite di potenza
Aumenta l’affidabilità 
della fornitura

Our experts' view

Storie di successo dei clienti

TransnetBW enhanced STATCOM, Germany

The TransnetBW Germany project improves power quality for 11 million people by using innovative SVC Light® STATCOM and a 150 MW storage system, significantly reducing CO2 emissions and enhancing grid stability and efficiency.

Caithness-Moray Shetland 
HVDC Link, UK

The HVDC Links in Scotland project strengthened the power network by integrating renewable energy and linking Shetland to the UK transmission system, using advanced HVDC Light® technology to enhance grid stability and reduce emissions.

+20% current with same size Semiconductor, Worldwide

The new generation of Hitachi Grid-enSure semiconductors offer a 20% increase in current capacity without increasing the size, improving operational efficiency and power density.

Waratah Super Battery, Australia

The new Waratah Super Battery near Sydney will enable the nation’s largest city to keep the lights on, while helping Australia meet its renewable energy target of adding 33,000 gigawatt-hours (GWh) each year through 2030.

Noi siamo pronti. E tu?

Oggi siamo già in grado di affrontare le sfide del sistema energetico futuro e di renderlo più sostenibile, flessibile, affidabile e sicuro.