Si tratta di un concetto che descrive la perdita di potenza in un sistema, derivante dalla produzione al suo interno di campi elettrici e magnetici.
Domande frequenti
La corrente alternata è una forma di elettricità in cui si alterna la direzione della corrente (e si alterna la polarità della tensione) a una frequenza definita dal generatore (di solito tra 50 e 60 volte al secondo, vale a dire 50-60 hertz).
La CA è stata adottata per la trasmissione della potenza fin dagli albori dell’alimentazione elettrica, perché presentava due vantaggi principali rispetto alla corrente continua (CC): la sua tensione poteva essere aumentata o ridotta in base alla necessità con dei trasformatori e poteva essere interrotta più facilmente rispetto alla CC.
Si tratta di corrente elettrica che non si alterna (vedi corrente alternata): gli elettroni fluiscono attraverso il circuito in una sola direzione.
Di conseguenza la CC non genera potenza reattiva (vedi potenza reattiva). Ciò significa che in un sistema a CC viene trasmessa solo un’alimentazione reale (o attiva), sfruttando meglio la capacità del sistema. La trasmissione della corrente CC ha perdite molto basse.
I sistemi di trasmissione elettrica odierni si basano quasi esclusivamente sulla corrente alternata (CA), ma lo sviluppo della tecnologia a corrente continua ad alta tensione (HVDC) ha permesso di costruire una rete per CC in grado di gestire flussi di potenza che scorrono su lunghe distanze. L’energia proveniente dalle reti per CC può essere alimentata nelle reti per CA secondo necessità.
Una tecnologia sviluppata da Hitachi Energy negli anni ’50 per spostare grandi quantità di energia su distanze sostanziali, in genere con linee di trasmissione sopraelevate, ma anche per mezzo di cavi sottomarini. Un altro aspetto importante delle linee HVDC è che non possono mai essere sovraccaricate. Poiché la HVDC trasmette solo potenza attiva (reale), non viene sprecata alcuna capacità di linea per la trasmissione della potenza reattiva. Ciò significa che la stessa potenza può essere trasmessa su un numero minore di linee di trasmissione (o con dimensioni ridotte) rispetto a quanto sarebbe richiesto usando la CA; inoltre l’alloggiamento delle linee richiede meno spazio. L’HVDC induce campi magnetici minimi, quindi le linee elettriche possono essere costruite vicino alle abitazioni in modo sicuro.
Un adattamento della HVDC standard, sviluppato da Hitachi Energy negli anni ’90. Può essere utilizzato per trasmettere elettricità in intervalli di potenza inferiori (decine di megawatt) fino a un intervallo superiore di 1.100 megawatt (MW) (±320 kilovolt). La HVDC Light offre gli stessi vantaggi dei sistemi HVDC tradizionali, ma fornisce anche un controllo dell’alimentazione più sicuro (superiore a quello della HVDC classica) e un ripristino rapido dell’alimentazione in caso di blackout. È l’unica tecnologia disponibile che consente la trasmissione ad alta tensione sotterranea a lunga distanza.
Per convertire l’elettricità da corrente alternata (CA) a corrente continua (CC) o viceversa sono necessarie apparecchiature speciali. Le stazioni di conversione HVDC utilizzano dispositivi elettronici di alimentazione chiamati tiristori per effettuare queste conversioni.
Un tiristore è un dispositivo a semiconduttore utilizzato nelle installazioni HVDC come interruttore ad alta velocità e ad alta potenza in grado di accendere alimentatori di molti megawatt in una frazione di secondo. I tiristori sono dei componenti utilizzati negli inverter e nei raddrizzatori (vedi anche inverter e raddrizzatore).
Un semiconduttore è un materiale le cui proprietà elettriche possono essere influenzate in modo significativo da fattori fisici (principalmente condizioni elettriche, ma anche pressione, temperatura, luce, ecc.). Ciò significa che un semiconduttore si comporterà come isolatore o conduttore di elettricità, a seconda delle condizioni a cui è esposto.
Si tratta di un dispositivo elettrico per convertire la corrente continua (CC) in corrente alternata (CA).
Si tratta di un dispositivo elettrico utilizzato per convertire la corrente alternata (CA) in corrente continua (CC).
È un dispositivo che interrompe le correnti elevate per proteggere le apparecchiature elettriche dai danni causati dai picchi di corrente, ad esempio da un corto circuito o da un fulmine (su una scala molto più piccola in casa vengono utilizzati come alternativa ai fusibili).
Apparecchiatura utilizzata per controllare, proteggere e regolare il flusso di energia elettrica in una rete di trasmissione o distribuzione. Spesso si trova in sottostazioni, ma può essere associato a qualsiasi apparecchiatura elettrica che potrebbe dover essere isolata per la correzione dei guasti (ad es., se si è verificata una caduta di tensione in una parte della rete, potrebbe essere necessario spegnere la sezione interessata per prevenire la diffusione dei guasti) o per scopi di manutenzione. I componenti principali del quadro elettrico sono gli interruttori automatici, che interrompono la corrente ad alta tensione per proteggere le apparecchiature elettriche da una corrente eccessiva.
La trasmissione è il movimento della potenza ad alta tensione (sopra circa 50 kV), solitamente su lunghe distanze. L’aumento della tensione consente di trasmettere la potenza in modo più efficiente ovvero con perdite inferiori. La distribuzione è il trasporto dell’elettricità a media tensione (tra circa 1 e 50 kV) su distanze più brevi verso aree industriali, commerciali e residenziali.