バルト海における海底ケーブルは、スウェーデンとドイツの送電網を結ぶ世界最長級のHVDC送電線です。所有者は、ヨーロッパ有数の再生可能エネルギー発電事業者であるノルウェーのStatkraft,社の子会社、Baltic Cable AB社です。
スウェーデンとドイツでは、電力消費と発電のパターンが異なるため、電力相互接続が相互に有利になります。バルト海ケーブルHVDCリンクは、スウェーデンとドイツの電力エネルギー資源をプールし、両国の送電網の既存能力を補完・最適化することを可能にします。
直流450kVで600MWの容量を持つバルト海ケーブルは、新規発電所の建設を延期し、既存の発電所をより効率的に利用することを可能にしました。当社は、ドイツのバルト海沿岸にあるHerrenwyk変換所と、スウェーデン南部のKruseberg変換所、およびHVDC海底ケーブルを納入しました。
主なデータ | |
---|---|
稼働年 | 1994 |
送電容量 | 600 MW |
極数 | 1 |
交流電圧 | 400 kV (両端) |
直流電圧 | 450 kV |
直流ケーブルの長さ | 250 km |
架空直流送電線 | 12 km |
HVDCを選ぶ主な理由 | 海上横断の長さ |
用途 | 電力網の相互接続 |