Humanising Energy

エネルギー転換を支える人材と技術

持続可能な採鉱は、カーボンニュートラルな社会において重要な役割を果たす
日立エナジーは、スウェーデンのキルナに本拠を置く世界的な鉱業会社であるLuossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag(LKAB)が、持続可能な未来に向けて鉱業の変革をリードするというビジョンを実現できるようにしています。LKABは、Power Consultingの戦略的分析とモデリング能力の助けを借りて、2045年までにカーボンニュートラルな運用という目標を達成することができます。私たちは共に、これからの世代のために、より明るい未来を創造しています。
世界最大の洋上風力発電所を接続して、英国の600万世帯に電力を供給する
日立エナジーの高電圧直流(HVDC)技術は、SSE Renewablesとパートナーが、世界最大の洋上風力発電所であるDogger Bank Wind Farmからのエネルギー送電を行うことを可能にします。完成すると、Dogger Bank Wind Farmは英国の送電網に接続され、600万世帯に電力を供給するために発電する再生可能エネルギーを伝送できるようになります。Dogger Bank Offshore Wind Farmは、SSE Renewables、Equinor、Plenitudeの合弁会社です。
エネルギー転換を支える当社の人材と技術
1世紀以上にわたり、世界中の日立エナジーの変圧器工場の多くは、人々の生活に不可欠なものとなってきました。その1つが、スウェーデンの原生林と湖に囲まれた田園風の町ルードビカです。そこでは、世界最大級の変圧器が製造されています。高い技術と情熱を持った当社の従業員が、オーダーメードの変圧器を丁寧に手作業で造り続けています。この小さな町の豊かな歴史と深いつながりが、持続可能なエネルギーの未来に向けて、何十年も何世代にもわたって、地元の家族が日立エナジーで働くことを可能にしてきました。
オーストラリアで山火事対策にイノベーションを発揮
オーストラリアのビクトリア州では、日立エナジーは気候変動に強く信頼性の高い送電網の構築に大きな役割を果たし、同地域の山火事リスクを効果的に軽減しています。スパーク防止ユニットは、避雷器からの火花やアーク放電を防止し、火災の発生を未然に防ぐ革新的な技術です。ビクトリア州のレジリエントな送電網は、火災を防ぐだけでなく、地域社会、野生動物、環境を保護します。
未来の都市における生活の質
フランスのナントでは、日立エナジー独自のフラッシュ充電技術Grid-eMotion™ Flashが持続可能なモビリティへの移行に役立っています。Grid-eMotion Flashは、バス事業者セミタンが停留所で数秒以内にeバスを急速充電することを可能にしました。さらに、バッテリーが小型化されたことで、乗客の収容人数も増えました。このソリューションのおかげで、乗客はよりクリーンで静かな、そして快適な移動ができるようになりました。
人里離れた漁村のレジリエンスを向上
日立エナジーは、アラスカ州コードバで、複数の再生可能エネルギーの導入を支援するマイクログリッドの構築に取り組みました。これによりコミュニティはディーゼルへの依存を低減することができます。