1 min read
エジプトで大規模な電力系統の拡張に貢献
本プロジェクトは、エジプトがアフリカやヨーロッパとの国際電力融通の地域ハブとなることを後押しするものです。急速な人口増加、電力需要の増加に対応するため、エジプトでは、電力系統の信頼性向上に取り組んでいます。当社は、El Sewedy Electric T&D社のToshka 2 変電所の戦略的拡張に向けて、同社と高圧ガス絶縁開閉装置 (GIS) と分路リアクトルの納入契約を締結。信頼性の高い電力供給に貢献します。これは、エジプトとスーダン間をつなぐ、300メガワット (MW) 系統連系の第二段階となる拡張プロジェクトで、エジプトがアフリカおよびヨーロッパ諸国との電力融通のための地域ハブとなるための重要な一歩となります。
当社エジプト・北アフリカ地域責任者、モハメド・ホセイニー(Mohamed Hosseiny)は「これまで当社はEl Sewedy Electric T&D社と長年にわたる協力関係にあります。本プロジェクトを通して、非常に短時間で複雑な技術ソリューションを設計する当社の専門知識を改めて証明することができました。」「このプロジェクトは、アフリカ大陸全体におけるエジプトの位置づけを拡大する戦略的に重要なマイルストーンとなります。」と述べています。
El Sewedy Electric T&D社のCEO、メドハット・マーヘル(Medhat Maher)氏は、「われわれは、エジプトの電力網に高品質で信頼性の高いエネルギー供給を可能にする世界のテクノロジーリーダーと協力できることを光栄に思います。また、当社要望にも迅速に対応し、エンジニアリングプロセスにおいて卓越した専門知識を発揮し、期待を十分に満たしてくれました。」と述べました。
Toshka 2変電所には、送電網から500 kVの合わせて6回線(Bay)のガス絶縁開閉装置(GIS)が設置され、エジプトで初めての稼動となります。GISは、金属製の密閉容器内に回路遮断器や断路器のような高圧部品を収納したコンパクトな開閉装置であり、狭い空間でも安全に運転できます。500 kVの分路リアクトル においては、住民に信頼性の高い電力を供給し、停電を避けるため電圧レベルが安全な範囲内にあることを保証する重要なコンポーネントです。