1 min read
日立エナジーが、中華人民共和国の洋上ウィンドファーム向けに 66kV変圧器と72.5kV開閉装置を受注
日立エナジーは、中華人民共和国(以下、中国)の洋上風力発電設備製造会社である中国船舶集団海装風電から、浙江省寧波市象山の北東海岸沖における浙江象山涂茨(トシ)洋上風力発電プロジェクト向けに、洋上向け製品群「OceaniQTM」の一つである洋上風力タービン向け変圧器「WindSTARTM」と開閉装置「PASS(Plug and Switch System) M00-Wind」を受注しました。本プロジェクトは、中国の発電事業者である中国広核集団が開発を進める、発電容量280MWのプロジェクトで、8MW風車35基を設置し、66kVの海底ケーブルで陸上昇圧変電所に送電します。当社は、WindSTARとPASS M00-Windの提供を通じて、再生可能エネルギーの効率的な連系と、地域の各家庭へのグリーン電力の供給を支援します。
中国では近年、風力発電が急速に発展し、総発電容量の14%*1を占めています。同国では、豊富な洋上風力資源を活用するため、洋上風力発電の導入拡大と効率性向上に向けて、設備容量の増加と送電電圧の高電圧化が進んでいます。
*1 出典「What the 2021 China Wind Power Boom Means for the World」(https://energytracker.asia/what-the-2021-china-wind-power-boom-means-for-the-world/)
日立エナジーは、66kVの変圧器WindSTARと72.5kVの開閉装置PASS M00-Windを提供することで、より長距離の送電や電力損失の削減、洋上ウィンドファームの大容量化と高信頼化を支援します。
WindSTARとPASS M00-Windは、ともに洋上環境の課題に対応し、風力タービン内の限られたスペースに納まるように特別に設計されているほか、強い振動、急な揺れ、腐食、塩水のミストへの耐久性を有しています。WindSTARは、エステル系絶縁液の使用により、環境効率と火災安全性を実現しています。PASS M00-Windは、通常33kVで運用される風車間の集電を最初に66kVで可能とした開閉装置で、デジタルモータードライブ装置や遠隔監視・診断用の先端技術を内蔵したローカル制御盤と統合することができます*2。
*2 2020年12月18日ニュースリリース「日立ABBパワーグリッド社が、振動や急な揺れに対する耐久性を備えた洋上風力発電機向け72.5kV開閉装置「PASS M00-Wind」の提供を開始」(https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2020/12/1218.html)
日立エナジーの中国担当役員である張金泉(ジャン・ジンカン)は、「日立エナジーは、世界的な技術リーダーとして、洋上風力発電システム特有の厳しい洋上環境に耐え、大規模な再生可能エネルギーを連系するための、変圧器や高電圧製品を提供しています。中国におけるクリーンエネルギー開発を共同で加速させる本プロジェクトにおいて、66kVの電圧における先進的なソリューションをお客さまと共に展開できることを嬉しく思います。」と述べています。
- 浙江象山涂茨洋上風力発電プロジェクトについて
浙江省は洋上風力資源が豊富で、その連系に適した送電網を整備しています。本ウィンドファームは、浙江省の主要な投資プロジェクトとして2022年末までに運転を開始する予定であり、同省によると、年間発電量は約8億4,000万kWhで、有害ガスやばい煙の排出が約57万トン*3削減されます。浙江省は、豊富な風力資源を最大限に活用することで、電力需給バランスと同地域のエネルギーミックスを最適化し、中国の2060年カーボンニュートラル目標に大きく貢献します。
*3 出典「Geological Survey of Xiangshan Tuici Offshore Wind Farm Project of CGNPC Completed
(https://www.xiangshan.gov.cn/art/2022/6/20/art_1229054127_58979446.html)」
日立エナジーは、持続可能なエネルギーの未来へ向けた取り組みを加速する、グローバルな技術リーダーです。さまざまな分野のお客さまに、バリューチェーン全体にわたる革新的なソリューションとサービスを提供するとともに、お客さまやパートナーとの協創により、カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー転換に必要な、デジタル技術を活用した変革を実現します。日立エナジーは、社会価値、環境価値、経済価値のバランスを取りながら、世界でより持続可能、より柔軟、より安心・安全なエネルギーシステムを構築する取り組みを進めています。スイス・チューリッヒに本社を置き、全世界90カ国に約40,000人の従業員を擁しており、140カ国以上の導入実績と、約1兆円の事業規模を有しています。
詳しくは、ウェブサイト(https://www.hitachienergy.com/jp/ja)をご覧ください。
- 日立エナジー関連リンク
(1) 公式Linkedin(英語)
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
(2) 公式Twitter(英語)
日立は、データとテクノロジーでサステナブルな社会を実現する社会イノベーション事業を推進しています。金融・官公庁・自治体・通信向けITサービスやお客さまのDXを支援する「デジタルシステム&サービス」、エネルギーや鉄道で脱炭素社会の実現に貢献する「グリーンエナジー&モビリティ」、産業流通、水インフラ、ヘルスケア、家電・空調システム、計測分析システム、ビルシステムなどの幅広い領域でプロダクトをデジタルでつなぐ「コネクティブインダストリーズ」と、自動車・二輪車の分野で先進技術を提供する「オートモティブシステム」の事業体制のもと、ITやOT(制御・運用技術)、プロダクトを活用するLumadaソリューションを通じてお客さまや社会の課題を解決します。グリーン、デジタル、イノベーションを原動力に、お客さまとの協創で成長をめざします。2021年度(2022年3月期)の連結売上収益は10兆2,646億円、2022年3月末時点で連結子会社は853社、全世界で約37万人の従業員を擁しています。
詳しくは、日立のウェブサイト(https://www.hitachi.co.jp/)をご覧ください。
- 日立グループ パワーグリッドポータルサイト