市場参加者が発電、取引、供給、消費、および電力インフラを使用する方法をガイドすることによって、再生可能エネルギーの統合を促進するために、新しい市場設計が、北米、欧州、アジアで数年前に導入されました。電化は、ゼロカーボン経済への移行を達成するための大きな足がかりになります。近年、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の調査結果を含む報告書によると、大規模な対策が依然として必要であることが明らかになっています。野心的な環境目標の加速、電力価格の上昇、再生可能エネルギーの導入に対する国民の抵抗など、卸売・小売市場の関係者は複雑な市場に対処するだけでなく、根本的に異なる市場に備えて取り組みを強化する必要があります。パワープレイ:プランニングとポートフォリオマネジメントのメリット
需要側と供給側のリソースのポートフォリオ管理は複雑です。再生可能エネルギーのシェアが劇的に増加する中、卸売市場参加者は、ポジションを管理し、規制に準拠して市場リスクを軽減し、財務目標を達成しながら、需要とリソースの可用性を効果的に予測するという複雑な課題に直面しています。さらに、エネルギー転換の社会的影響など、新たな課題もあります。このようなダイナミックな環境の中で、信頼性と経済性、そして責任ある事業運営を行うためには、ポートフォリオマネジメントが不可欠です。
広範な範囲を考慮すると、ポートフォリオマネジメントとは、電力市場のシミュレーション、実行可能なエネルギー市場の情報、ソリューションモデルへの発電リソースとポートフォリオの最適化、価格・負荷・発電量の予測、価値の最大化とリスク軽減のためのエネルギー取引とリスク管理、さらに市場運営者との通信インターフェースを相互に作用させるものであると言えます。統合することで、プランナー、ポートフォリオマネージャー、トレーダー、投資家がより良い経済的・戦略的な意思決定を行い、効果的な事業運営をサポートすることが可能になります。
2001年のエンロン社の倒産やカリフォルニア州のエネルギー危機、日本やドイツの原子力廃止の影響、最近のテキサス州の寒波やイギリスの小売エネルギー供給業者の経営不振、さらには欧州連合(EU)が発表した「Fit for 55計画」などから、電力業界ではポートフォリオマネジメントのメリット、特にリスク管理ツールに注目が集まっています。
優れたビジネス上の意思決定には、優れたエネルギー市場のインテリジェンスが必要です。成功した革新的な企業は、規制の強化、資源の制約、市場のボラティリティー(変動性)、環境圧力などの影響を理解するために、常に市場を評価しています。今日のエネルギー市場の複雑な性質を考えると、優れたインテリジェンスを生み出すためのデータ収集、モデル化、分析というプロセスは、資源集約的ではありますが、競争力のある市場で事業を展開するために必要不可欠な作業と言えます。
同様に、分散型エネルギー資源(DER)を含む再生可能エネルギーに向けたエネルギーシステムの変革に伴い、発電ポートフォリオは、様々な製品や市場を含むこれらの新しい市場環境に適応する必要があります。ポートフォリオの計画と最適化は、正しい経済的・技術的な洞察を得るのに役立ちます。それによって、将来における電力網の制約から抑制に至るまで、市場機会とリスクを最適な方法で活用することができるのです。
風力や太陽光などの再生可能エネルギーは供給が不安定であり、短期的な現物市場では取引と引渡しが密接になるため、発電やエネルギー取引において予測は非常に重要です。企業の競争力のレベルは、価格、需要、生産の予測能力によって決まります。そのため、最適なポートフォリオマネジメントを行うためには、予測結果が非常に重要となります。
最後に、ポートフォリオマネジメントの市場アクセスコンポーネントは、エネルギートレーディング・リスクマネジメント(ETRM)システムによって提供されます。ETRMは、取引獲得から契約管理までの取引サイクル全体をサポートするタスクとビジネスプロセスを自動化します。市場参加者はこのソリューションを使用して、価格設定や複雑な手数料、取引確認、ポートフォリオマネジメントと評価、リスクマネジメント、担保と信用管理、決済、規制遵守の報告など、あらゆる業務に取り組むことができます。
再生可能エネルギーがエネルギーミックスに加わっていくにつれ、ポートフォリオマネジメントには、第三者認証排出削減量(VER)証書などの排出権に関連する証書や、原産地証明書などのエネルギー属性証明書の取得、追跡、償還も含まれるようになります。これらの証書は取引可能な商品であり、証明書の購入または販売は容易ですが、ETRMシステムでは在庫管理、有効期限、解約は通常十分にサポートされていません。環境負荷の低減をめざす組織の増加により、証書の量は増加しており、この需要が物価動向に影響を与え、以前は存在しなかった新たなリスクにさらされることになります。そのため、排出枠や再生可能エネルギー証書の管理に特化した機能を、エネルギーポートフォリオマネジメントのソリューション全体の一部として取り入れる必要があります。
エネルギー転換を加速するためには、風力や太陽光などの変動する再生可能エネルギーや分散型発電のシェア拡大を支える電力市場の変革が必要です。電力会社やエネルギー企業は、急速に変化する電力卸売市場の競争条件に対応するため、機敏に行動する必要があります。しかし、サイロ化されたシステムでは、効果的なポートフォリオ管理や最適化に必要な可視性・リスクコントロールが不十分です。
日立エナジーのエネルギーポートフォリオ マネジメントグループは、統合ソフトウェアソリューションでエネルギー業界に貢献しています。統合プラットフォームにより、情報、ビジネス分析、レポート、会計統合において単一の信頼できるソースを利用することができ、それらすべてをより低いリスクと所有コストで実現することができます。
日立エナジーのエネルギートレーディング・リスクマネジメント(ETRM)に関する詳細はこちらをご覧ください。