1 min read
日立ABBパワーグリッド社が、 シェトランド諸島を英国のグリッドに繋ぐ高圧直流送電(HVDC)を受注
欧州初となる多端子HVDC接続により再生可能エネルギー導入拡大と電力の安定性を強化
日立 ABBパワーグリッド社は、このたび、英国エネルギー大手、SSE plcグループ傘下の送電会社であるScottish and Southern Electricity Networks(SSEN) Transmission(スコティッシュ・アンド・サウザン・エレクトリシティ・ネットワークス・トランスミッション)(以下、SSENトランスミッション) から、欧州初の導入となる多端子HVDC接続プロジェクト向けに、シェトランド諸島を英国の送電システムに初めて接続するHVDCシステムを受注しました。本システムは、電力供給の安定性を高め、同諸島の風力で発電された電力の送電を支援するとともに、英国が掲げるすべての温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロにする脱炭素化の目標達成に貢献します。
今回受注したHVDCシステムは、スコットランド本土から170km北にあるシェトランド諸島の風力発電機で発電した電力を交流から直流に変換し、地下および海底ケーブルを介してスコットランド北部のケイスネスにあるHVDC変換所へ送電します。本電力は、スコットランド北部と以北の電力需要を満たすため、以前日立ABBパワーグリッド社が施工したケイスネス ・マレーHVDC連系線を経由して送電され、三端子の直流送電システムを形成します。
日立ABBパワーグリッド社は、本接続プロジェクトの一環として、多端子接続を容易にし、電力損失を最小限に抑えながら、需要と供給に応じて複数の方向への柔軟な送電を可能にする革新的なHVDCシステムを提供します。 これにより電力取引やコストの最適化と同時に二酸化炭素排出量の削減を支援します。
日立ABBパワーグリッド社グリッドインテグレーションビジネスユニット担当役員であるNiklas Persson(ニクラス・パーソン)は、「当社の革新的なHVDCソリューションは、グリッドの信頼性を向上させ、SSENトランスミッションが再生可能エネルギーを効率的に連系して送電し、クリーンな電力を消費者に届けることを可能にします。また、本プロジェクトは、当社のコア技術を生かした新しいビジネスモデルと、より強じん、よりスマート、よりクリーンなグリッドを実現するためのパートナーとして選ばれ、持続可能な社会の実現に貢献するという当社の掲げる目標を体現する事例となるでしょう。」と述べています。
SSENトランスミッションのSandy Mactaggart(サンディー・マクタガート)担当役員は、「ケイスネス ・マレー連系線の建設と運営に続いて、近年我々がともに培った経験と強力な実績をもとに、シェトランド諸島におけるHVDC接続について日立ABBパワーグリッド社と契約を締結したことを嬉しく思います。HVDC接続は、その建設過程で数百もの技能職を支え、シェトランド諸島、スコットランド、英国の経済に大きな社会的および環境的利益をもたらします。」と述べています。
本HVDC接続は、2024年に完成予定で、英国最大の陸上風力発電所と繋がることで、シェトランド諸島の再生可能エネルギーの発展に重要な役割を果たします。また、本システムは、将来、より多くの再生可能エネルギーを連系させることも可能にします。
日立 ABBパワーグリッド社は、65年以上前にHVDC技術を開発し、世界中のHVDCプロジェクトの半数以上を納入しています。最近では、北海のドッガーバンク地域の世界最大の洋上風力発電所を英国の送電網に接続するプロジェクトも受注しました。HVDC技術は、大規模な再生可能エネルギーを連系して送電するために、いよいよ世界中で展開されるようになり、クリーンエネルギーへの移行を促進するための重要な技術として認識されています。また、「すべての人に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する」という国連の持続可能な開発目標(SDGs)*の達成に貢献します。
* SDGs:Sustainable Development Goals
https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals.html
■日立ABBパワーグリッド社について
日立ABBパワーグリッド社は、日立とABB社で合わせて約250年の歴史を持つグローバルテクノロジーリーダーであり、90カ国で約36,000人の従業員を擁しています。スイスに本社を置き、電力、インダストリー、インフラ産業のバリューチェーンに加えて、モビリティ、スマートシティ、蓄電やデータセンターなどの新分野にも事業を展開しています。日立ABBパワーグリッド社は、グローバルトップの導入実績やフットプリントを生かし、お客さまの社会的価値、環境価値、経済価値のバランスを向上させます。また、より強じん、よりスマート、よりクリーンなグリッドを実現するためのパートナーとして、革新的なデジタル技術により“Powering Good for Sustainable Energy”を実現していきます。
詳しくは、ウェブサイト(https://hitachienergy.com/jp/ja/)をご覧ください。
■日立グループ パワーグリッドポータルサイト
https://www.hitachi.co.jp/products/energy/pg/
Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 38,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.