脱炭素化
カーボンニュートラルな
変圧器のわずかな電気損失でも寿命を延ばすと、大幅な炭素排出量と 電力の無駄が生じ、エネルギー効率の向上により変圧器によって節約できます。
さらに、変圧器には大量の材料が含まれており、インテリジェントな設計と材料の使用を通じて、より 持続可能にすることができます。
二酸化炭素排出量の削減
変圧器の効率を高めることで、電力を大幅に節約できます。これにより、 二酸化炭素 排出量を削減できます。
節約される炭素排出量は、変圧器の負荷プロファイルと電気ミックスによって異なります。 EconiQの変圧器は、製品のライフサイクルにわたってCO2当量の 排出を23%削減する可能性があります*。
太陽光、風力、水力などの低炭素発電の地域でも、 エンドユーザーにより多くの電力が供給され、これらの持続可能な システムをより有効に活用できるという利点が依然としてあります。
さらに、すべての EconiQの変圧器は、材料と製造プロセスからの炭素排出量を削減します。例えば、材料の使用*によるCO2排出量 の最大 35%削減が達成されます(天然エステルからのカーボンオフセットを含む)。
United for Energy (U4E) – 国連環境プログラム
当社は国連と提携し、U4Eグローバルイニシアチブ のために配電変圧器に関する当社の主要な専門知識を提供しています。これは、変圧器の損失を世界的に削減することを目指しています。
このイニシアチブの野心的な目標は、年間5000万トンのCO2を節約 できると推定しています。