地域と言語を選択してください

メニュー

遠隔地の電源との接続

HVDC送電は、水力発電所、風力発電所、太陽光発電所から発電された電力を毎日何百万人もの消費者に既に供給しています。

今日の再生可能エネルギー発電への投資は、主に法律や政治的な指令によって推進されていますが、これは変わります。今日、エネルギーは主に化石燃料を燃やすことによって生み出されていますが、環境への深刻な影響に加えて、これらの資源は有限です。発見と採取が難しくなるにつれて、持続可能かつ排出ゼロの再生可能エネルギーの発電は、間違いなくエネルギー事業で重要な役割を果たすことでしょう。

再生可能資源の大規模な統合は、有限のエネルギー供給と急増するエネルギー需要の問題に対しての、唯一の持続可能かつ長期的な解決策であり、これは現在の成長率では30〜40年ごとに2倍になると予想されています。

エネルギーミックスへの再生可能エネルギーの大規模な統合には課題があります。実行可能なプロジェクトは、完全かつ効率的に利用できる場所に設置する必要がありますが、そのような場所は通常、最もエネルギーを必要とするロードセンターから遠く離れています。したがって、再生可能エネルギーを大規模に統合するには、送電容量と効率を大幅に向上させる必要があります。 

HVDC トランスミッションは、水力発電所、風力発電所、太陽光発電所から発電された電力を毎日何百万人もの消費者に供給しています。最高の発電場所は通常、遠隔地にあるため、山頂、砂漠、海から生成される電力は、最も必要とされる場所に到達するために広大な距離を横切ることがよくあります。HVDCは、最も信頼性が高く効率的な方法でそこに到達します。低損失DC伝送技術により、ほぼすべての再生可能発電が消費者に届けられます。

例えば、800 kVでの2,000kmの長さのDC伝送線は電力の約5%を失い、同様の電圧のAC線での電力損失はおよそ2倍になります。HVDCは、約50km以上にわたる地下送電のための唯一の選択肢です。

Solar thermal CSP parabolic through