地域と言語を選択してください

メニュー

系統連携所

HVDC系統連系所を使用すると、2つのACネットワーク間に非同期連係を作成できます。


HVDC Light® 系統連系所系は、同じ建物にある 2 つのコンバーターで構成されています。 

HVDC系統連系所を使用すると、2つのACネットワーク間に非同期連係を作成できます。世界中で、複数の系統連系所が稼働しています。これらの設置では、整流器とインバータの両方が同じステーションにあり、通常、同じ周波数または異なる周波数を持つ2つのACネットワーク間の非同期連係を形成するために使用されます。もう1つの利点は、短絡電流を減らす目的で、強すぎるネットワークを分割するために系統連系を使用することです。 

直流電圧レベルは、架空送電線とケーブルの最適値を考慮せずに選択できるため、通常は150キロボルト(kV)以下の非常に低い値です。DC側の唯一の主要な機器は、平滑リアクトルです。

Hitachi Energy HVDC Valve Hall

参考文献

その他HVDC適用事例