多くの国では陸上の風力発電所の最適地はすでに開発されており、電力会社は洋上に目を向けています。洋上風力発電の最大の魅力は、莫大な風力資源を利用できることであり、平均風速は陸上より20%高く、その結果得られるエネルギー量は陸上より最大70%も多くなります。また、丘のような障害物がなく、海面が滑らかであるため、風の信頼性も高くなります。
洋上風力発電所の建設が進むにつれ、電力をグリッドに供給するための大規模な投資が必要になっています。初期の小規模な洋上ウインドパークで使用されていた交流技術は、ケーブルによる大きな無効電力の消費により、ますます限界に近づいています。海岸から離れた場所にある風力発電所では、電力を陸上まで運び、良好な電力品質を確保するHVDC Lightが理想的な手段となっています。
HVDC Light交直変換所は、設置面積が小さく、軽量であるため、洋上の変換所では特に重要です。
陸上(受電)の変換所は、海岸近く、または内陸のどちらにも設置可能です。海岸線に沿った送電網はかなり弱い(放射状構造)場合がありますが、HVDC Lightは弱いポイントにも接続できるため、必ずしも問題にはならないかもしれません。しかし、HVDC Lightのケーブルを使って、海岸から少し離れた主要な変電所に接続点を持っていくことも可能です。
HVDC Light風力発電所の洋上送電の最新例は、1200MWのDogger Bankです。